结果:找到"求助 stm32 电子设计 电赛",相关内容1000条
- 电力电子《宽范围输入汽车电源系统》的设计求助
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电力电子求助 发帖人:小Q什么都不会 发帖时间:2023-05-23 15:07:00
- 求助~~~简易电池内阻测试仪设计
- 这是主要内容,然后想众多大佬提供一下思路和有没有一些参考的项目
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助 stm32 电子设计 电赛 发帖人:JeffOu 发帖时间:2023-04-01 23:59:00
- 【直播回放】如何设计扫地机器人才能从“瞎撞墙”到“真解放双手”?
- 作为当前消费级市场唯一可以真正做到不依靠用户双手就能完成工作的智能化产品,近几年扫地机器人可谓发展迅猛。根据中怡康的监测数据,2013-2018年,我国扫地机器人销售量年复合增长率为58.45%,增速远超其它家电品类。(图片来源:网络)然而,早期扫地机器人产品避障能力差、清扫不干净、清洗除尘和集尘部件不方便等是用户的主要槽点。直到近几年,扫地机器人才在导航和路线规划、避障能力、清洁能力以及其它功能方面有了较大的改进和提升,从“难用”迈入到“可用”的智能化时代。扫地机器人设计详解未来在中国市场,扫地机器人的渗透率和发展仍有很大的提升空间,而这势必离不开产品的不断创新和改进,也离不开更多优质的芯...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创电子设计大赛;直播 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-06-22 16:32:00
- 四旋翼(穿越机)
- 四旋翼飞控链接https://diy.szlcsc.com/p/CLZ1/f405-fei-kong四旋翼电调(ESC)链接https://diy.szlcsc.com/p/CLZ1/ji-yublheli-diesc第四届立创电子设计大赛的作品有兴趣的在项目下面给我留言交流交流呀飞行视频http://pan.baidu.com/s/11eK8MB0Sqy0pg9bFS52AQQ(PS:虽然我飞的菜)
- 所属专栏: 技术交流 标签: 第四届立创电子设计大赛 发帖人:耿耿于怀 发帖时间:2019-09-23 19:50:00
- 立创EDA助力电赛有效名单公示
- 立创EDA助力电赛有效名单公示全国大学生电子设计竞赛今日已拉开帷幕,立创EDA的助力登记有效名单也出炉啦~注意事项:1、保持公平公正公开,名单公示后将不再做任何修改,获奖团队以官方公示名单匹配助力有效名单,参考活动规则,名单不匹配不予发放奖学金。2、名单里的团队只要在电赛获奖就有可能获得立创EDA助力的奖学金哦!百万大奖,等你来拿!3、考虑到隐私问题,此份名单隐藏了参赛队员的姓氏以及指导老师的名字。4、法律允许范围内,本活动最终解释权归立创EDA所有。可打开下方Zip文件查看有效名单助力报名登记名单.zip
- 所属专栏: 活动专属 标签: 电子竞赛 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-08-07 10:30:00
- “天才少年”是怎样拿到华为200万年薪的?
- 近日,“华为200万年薪聘请应届生”的新闻以极快的速度登上各大媒体平台的首页,知乎热度超5000万,一众网友表示自己变成了柠檬精,羡慕嫉妒恨呐!华为总裁办签发的一份通知显示,对8位2019届毕业生实行年薪制。其中,有两位博士的年薪在200万,最低的也在100万左右。而他们的年龄,基本都在二十七八岁。华为“关于对部分2019届顶尖学生实行年薪制管理的通知”薪水和大家的生活息息相关,俗话说“一分钱难倒好汉”嘛!不过,各领域人士对此事的关注点也不尽相同,媒体的标题也是五花八门——毒鸡汤型:你的同龄人,正在淘汰你。公知型:“读书无用论”到底毁了多少人?高考指南型:哪些专业最赚钱?华为告诉你!批判型:...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 电子设计 大赛 立创电子设计大赛 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-26 18:43:00
- 第四届立创电子设计大赛火热开幕!【ST意法半导体冠名】
- 活动背景为促进电子产业生态的健康高速发展,立创商城自2016年起,每年举办一次电子设计大赛,前三届大赛让立创电子设计大赛受到广大业界人士的普遍好评!因此,立创商城面向所有电子设计爱好者,第四届大赛定于2019年5月30日展开,优秀作品还有机会获得知名创投机构投资意向,30万大赛奖池,等你来挑战!立创电子设计大赛地址:https://diy.szlcsc.com/大赛报名地址:https://diy.szlcsc.com/u/competition/apply/2019大赛流程图活动对象所有电子制作爱好者(个人、团体或企业等)参赛主题1)IoT(物联网)物联网将现实世界数字化,实现在任何时间、...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 电子设计 大赛 立创电子设计大赛 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-05-31 11:00:00
- “传播奖”分享助力活动现在开始啦!三次抽奖,最高可得10000元!!
- 立创EDA助力全国大学生电子竞赛“传播奖”分享助力活动现在开始啦!三次抽奖,最高可得10000元(一万元)!!对,你没有看错,就是一万元!活动参与方式非常简单,只需分享助力页面至社交圈,截图回复至本帖即可。例如:活动规则如下↓活动参与方式:1)微信,QQ直接扫码打开助力页面。或者手机浏览器打开助力页链接:https://maker.lceda.cn/nuedc2)分享助力页到微信朋友圈,QQ空间中。一定是要分享助力页否则无法参与抽奖~~~3)社交圈分享完毕截图在本帖回帖即可。分享助力要求:1)发帖内容不少于15字的描述,内容涉及竞赛方面即可。2)一定要用你自己的账号登录本论坛,要不然工作人员...
- 所属专栏: 竞赛助力 标签: 电子竞赛助力 竞赛 助力 传播奖 全国电子竞赛 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-04-10 15:11:00
- 每周一个小点点(1)232通信电路设计
- 在单片机的外围通讯中232和485是十分常用的一种中长距离的通信方式,特别是在一些常用的工业用模块中也都采用了232通信的方式今天就来讲一下232通信的两中常用的电路(1)集成的MAX232电路的使用在图中的电容是作为电容泵来使用的,电容通过高速的充放电可以使得电平达到5V和-5V,也就是232通讯要求的差分信号。在实际使用中外围电路中的电容可以使用电解电容也可以使用瓷片电容,影响不大。但是好像是MAX232芯片内部的原因,因此在使用的时候需要先连接供电端口也就是JP1后连接SUBD端口,否则会无故的发热。在实际应用中为了避免这点一般我会采用改良的MAX3232芯片。MAX3232芯片电路和...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 电路设计 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-21 16:03:00
- 单片机开发电路设计PCB绘制方案设计
- 有项目可以找我,单片机程序开发,PCB设计,整体项目方案设计
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 电路 pcb 电子设计 发帖人:天天 发帖时间:2018-07-25 16:10:00
返回